欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺丝松动与防松动措施(螺丝-13)

  • 2022.05.18 14:59:11
  • 米思米
  • 5325
点击收听全文语音朗读

    利用螺栓固定2个零件时,螺栓被拉伸,被紧固构件发生压缩变形,在这种状态下,拉力和压力达到平衡。当这2个零部件之间的紧固力处于平衡状态时,如果受到来自外部的冲击力或振动等外力作用,螺栓可能会出现松动。螺丝松动会导致设备损坏、生产出不合格产品、事故等重大缺陷。在此,我们将对典型的螺丝松动机制和典型的防松动措施予以讲解。

(1)螺丝松动

● 当下列a)和b)同时发生时,紧固2个零件的螺栓可能会发生松动。(参见【图1】)

 a) 紧固部分具有2个零件的接触面1~4,对被紧固部件施加外力,

 b) 螺母接触部位1的外螺纹与内螺纹间有间隙,发生相对滑动时,

● 会对螺丝松动造成影响的外力,包括【图1】中的4种力<甲)~丁)>。这些外力在螺栓上施加“反向旋转运动”,导致松动。(参见【表1】中下方一栏)

甲)轴向外力 乙)垂直于轴方向的外力 丙)轴旋转力矩 丁)弯曲力矩


螺丝松动与防松动措施(螺丝-13)


● 除上述外,还存在因温度变化(膨胀/收缩作用)、嵌件材料的机械性能、磨损等原因导致不存在“反向旋转运动”的松动现象。(参见【表1】中上方一栏)

● 【表1】中整理了“螺丝松动的基本模式”。

    【表1】螺丝松动的基本模式

并非因为反向旋转而导致的松动

1. 初期松动  

   ・紧固接合面的表面凹凸可能会因外力等而导致发生松动。

2. 沉降松动

  ・因底座面部分塑性变形而导致3.因磨损导致松动

3. 因磨损导致松动

   ・因振动或长时间运转而导致接合面轻微磨损,从而产生间隙等

4. 嵌入材料凹陷、破损等导致松动
5. 因过大外力导致松动
6. 因热变形、应力松弛导致松动
因反向旋转导致松动

(受到外力作用时)

7. 因轴旋转方向的反复外力作用而导致
8. 因与轴成直角方向的反复外力作用而导致(【图1】)
9. 因轴向反复外力作用而导致

螺丝松动与防松动措施(螺丝-13)

(2)螺丝的典型防松动零部件

    螺丝的典型防松动方法和所使用的防松动零部件的总结,如下表所示。

    【表2】螺丝的防松动方法与防松动零部件

螺丝的防松动方法

典型防松动零部件

a)利用弹簧作用防止凹陷等永久变形

弹簧垫圈

b)增加螺纹的防滑阻力以防止反向旋转

双螺母

c)增加座面防滑阻力以防止反向旋转

粘着剂


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities